Linguaggio Programmazione a blocchi funzionali

Un programma Programmazione a blocchi funzionali (Function Block Diagram, FBD) è una rappresentazione grafica delle relazioni di ingresso e uscita in un sistema di controllo. Compilare programmi FBD utilizzando le funzioni esistenti da una libreria standard, da una sezione di funzione o da una sezione di blocchi funzione.
Il linguaggio FBD supporta l'utilizzo dei seguenti blocchi di istruzioni forniti solo in
FactoryTalk Design Workbench
:
  • Operatori
  • Blocchi funzione
  • Funzioni
  • Blocchi funzione definiti dall'utente
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal