Ambiente di sviluppo del programma di Programmazione a blocchi funzionali
Il diagramma seguente mostra l'editor di linguaggio per un programma Diagramma a blocchi funzione (Function Block Diagram, FBD) in cui si sviluppa Unità organizzative di programma (Program Organizational Unit, POU).
Utilizzare la
Casella degli strumenti
FBD o i tasti di scelta rapida FBD per aggiungere gli elementi a una POU FBD.Ambiente di sviluppo del programma FBD

Elemento | Descrizione |
|---|---|
![]() | Apre la griglia delle variabili locali per visualizzare le variabili utilizzate dal programma corrente. |
![]() | Mostra o nasconde le linee delle griglie. Viene reimpostato quando una scheda viene chiusa e non influisce sulle altre schede. |
![]() | Ingrandisce l'editor. Viene reimpostato quando una scheda viene chiusa e non influisce sulle altre schede. |
![]() | Riduce l'editor. Viene reimpostato quando una scheda viene chiusa e non influisce sulle altre schede. |
![]() | Ripristina l'editor al 100% di zoom. |
![]() | Si tratta della parte principale dell'editor FBD. In quest'area, è possibile modificare la logica utilizzando elementi delle istruzioni grafici. |
![]() | Aggiunge istruzioni ed elementi all'editor. |
Fornire un feedback