Formato principale della Programmazione a blocchi funzionali
Un Diagramma a blocchi funzionali (Function Block Diagram, FBD) include blocchi istruzione con variabili di ingresso e uscita.
Le uscite dei blocchi di istruzioni sono collegate agli ingressi di altri blocchi di istruzioni attraverso linee di connessione.
In
FactoryTalk Design Workbench
, un blocco di istruzioni fa riferimento ai seguenti tipi di istruzioni:- Operatore
- Funzione
- Blocco funzione
- Blocco funzione definito dall'utente
Esempio di FBD

Fornire un feedback