Elementi della Programmazione a blocchi funzionali
Gli elementi del Diagramma a blocchi funzionali sono i componenti utilizzati per compilare un programma di Diagramma a blocchi funzionali (Function Block Diagram, FBD). Tutti gli elementi elencati nella seguente tabella possono essere aggiunti a un programma FBD in
FactoryTalk Design Workbench
.Elemento | Descrizione |
|---|---|
Elementi che memorizzano ed elaborano informazioni. | |
Le istruzioni comprendono operatori, funzioni e blocchi funzione, tra cui blocchi funzione definiti dall'utente. | |
Punto di connessione della variabile di ingresso utilizzato dal blocco funzione per eseguire le proprie operazioni. | |
Punto di connessione della variabile di uscita utilizzato dal blocco funzione per eseguire le proprie operazioni. | |
Punto di connessione della variabile di ingresso o uscita che il blocco funzione utilizza per eseguire le proprie operazioni. | |
Testo libero che può essere inserito in qualsiasi posizione del programma FBD. |
Fornire un feedback