Aggiungere un blocco di istruzione
Quando si crea un programma Diagramma a blocchi funzionali (FBD, Function Block Diagram), un blocco di istruzioni viene utilizzato nell'editor di linguaggio FBD.
Un elemento funzionale di un programma FBD può essere un blocco di istruzioni, una funzione, un blocco funzione definito dall'utente o un operatore.
Esempio di blocco istruzione FBD.

Per aggiungere un blocco istruzione
- InCasella degli strumenti, inCerca, immettere il nome del blocco di istruzioni.
- Trascinare il blocco istruzione nell'editor.
Fornire un feedback