Aggiunta di una variabile, di un riferimento di ingresso o di un riferimento di uscita
Le variabili, i riferimenti di ingresso e i riferimenti di uscita sono punti di connessione che il blocco funzione utilizza per eseguire le sue operazioni.
- Le variabili sono punti di connessione per le variabili di ingresso e uscita.
- I riferimenti di ingresso sono punti di connessione per le variabili di ingresso.
- I riferimenti di uscita sono punti di connessione per le variabili di uscita.
Per aggiungere una variabile, un riferimento di ingresso o un riferimento di uscita a un programma FBD
- DallaCasella degli strumenti, trascinare uno dei seguenti elementi in una posizione valida:
per una variabile.
per un riferimento di ingresso.
per un riferimento di uscita.
- Assegnare una variabile effettuando una delle seguenti operazioni:
Fornire un feedback