Creare una variabile negli editor di lingue

Negli editor di linguaggio, creare le variabili per un'istruzione. La variabile verrà creata in contemporanea nella griglia variabili locali, nella griglia variabili globali o nella griglia parole definite, a seconda dell'ambito selezionato.
Per creare una variabile negli editor di linguaggio
  1. Aprire
    Nuova variabile
    effettuando una delle seguenti operazioni:
    • Nell'editor di linguaggio ladder, sull'istruzione fare clic con il pulsante destro del mouse su un operando e selezionare
      Nuova variabile
      .
    • Nell'editor di linguaggio in Diagramma a blocchi funzionali, fare clic con il pulsante destro del mouse su un riferimento di ingresso, un riferimento di uscita o una variabile, quindi selezionare
      Nuova variabile
      .
    • Nell'editor di linguaggio in Testo strutturato, fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi e selezionare
      Nuova variabile
      .
  2. In
    Nuova variabile
    :
    • Nella pagina
      Generale
      , immettere il nome della variabile. L'ambito e il tipo di dati della variabile vengono compilati automaticamente.
    • Nelle pagine
      Generale
      e
      Avanzate
      , specificare gli altri parametri in base alle esigenze.
  3. Selezionare
    Crea
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal