Ordine di esecuzione dei programmi Diagramma a blocchi funzionali

Durante l'esecuzione di un programma, un blocco di istruzione è un elemento nel diagramma, una rete è un gruppo di blocchi di istruzione correlati tra di loro e la posizione del blocco di istruzione si basa sul suo angolo in alto a sinistra.
Le seguenti regole sono applicabili all'ordine di esecuzione di un programma FBD:
  • Le reti sono eseguite da sinistra a destra e dall'alto al basso.
  • Tutti gli ingressi devono essere risolti prima di eseguire il blocco di istruzioni. Quando gli ingresso di due o più blocchi di istruzione vengono risolti contemporaneamente, la decisione sull'esecuzione si basa sulla posizione del blocco di istruzione (da sinistra a destra e dall'alto al basso).
  • Le uscite di un blocco di istruzioni sono eseguite ricorsivamente da sinistra a destra e dall'alto al basso.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal