Ricerca
Guida di FactoryTalk Design Workbench
Linguaggi di programmazione
I controllori
Micro800
e
FactoryTalk Design Workbench
supportano i seguenti linguaggi di programmazione:
Elementi del linguaggio Testo strutturato (ST)
Elementi del linguaggio Diagramma ladder (LD)
Elementi del linguaggio Diagramma a blocchi funzionali (FBD)
controllore Micro800
Conformità con la specifica IEC61131-3
Editor di linguaggio
Linguaggio Diagramma Ladder
Linguaggio Programmazione a blocchi funzionali
Linguaggio Testo strutturato (ST)
Blocchi funzione definiti dall'utente
Funzioni definite dall'utente
Monitoraggio delle variabili locali per funzioni definite dall'utente e blocchi funzione definiti dall'utente
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione?
invia il tuo feedback qui
.
Normal