Monitoraggio dei programmi Programmazione a blocchi funzionali

Durante il monitoraggio dei programmi del Diagramma a blocchi funzionali (FBD), viene monitorato il valore del riferimento di ingresso, della variabile, della funzione e del blocco funzione sull'uscita di un FBD.
Questi valori sono visualizzati per colore, numero o testo conformemente al tipo di dati:
  • I valori di uscita dei tipi di dati booleani vengono visualizzati in nero o in grigio, indipendentemente dal fatto che il valore sia True o False. Un valore di uscita nero indica che può essere modificato, mentre un valore di uscita grigio indica che non può essere modificato.
  • I valori di uscita dei tipi di dati SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, DINT, UDINT, DWORD, LINT, ULINT, LWORD, REAL, LREAL, TIME, DATE e STRING sono visualizzati nell'elemento come valore numerico o testuale.
  • Quando il valore di uscita per un valore numerico o testuale non è disponibile, nell'etichetta dell'uscita sono visualizzati dei punti interrogativi (??). I valori sono visualizzati anche nell'istanza
    Dizionario
    corrispondente.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal