Casella degli strumenti Diagramma a blocchi funzione
Utilizzare la
Casella degli strumenti
Diagramma a blocchi funzione (FBD) per aggiungere elementi di programma al programma FBD.La
Casella degli strumenti
è visualizzata per impostazione predefinita. Se è nascosto, effettuare una delle seguenti operazioni:- Dalla barra dei riquadri, selezionare
. - Nel menuVisualizzaselezionareCasella degli strumenti.
Casella degli strumenti FBD

Elemento | Descrizione |
|---|---|
![]() | Crea un riferimento a una variabile di input. |
![]() | Contiene il nome dell'elemento immesso per la ricerca rapida. Durante l'immissione, gli elementi che contengono il testo di ricerca vengono visualizzati nella Casella degli strumenti . |
![]() | Creare un riferimento a una variabile di uscita. |
![]() | Crea un riferimento a una variabile di ingresso o uscita. |
![]() | Contiene la descrizione del programma FBD inserito. Le descrizioni sono testo libero che serve solo a scopo di documentazione e non influisce sul programma. |
![]() | Visualizza le categorie degli elementi del programma. La selezione di una categoria filtra gli elementi di programma visualizzati. |
![]() | Visualizza gli elementi del programma della categoria selezionata. |
Fornire un feedback