Aggiunta di un asse al progetto del controllore

Per i controllori
Micro800
che supportano il Controllo movimento, il nodo
Movimento PTO
è disponibile nella struttura ad albero
Controllore
.
Per supportare il Controllo movimento in un progetto del controllore
Micro800
è necessario aggiungere un asse al progetto del controllore e configurare il Controllo movimento utilizzando le pagine di configurazione
Asse<x>
. Il numero di assi supportati dipende dal tipo di controllore.
Dopo aver aggiunto un asse al progetto del controllore, nella struttura ad albero
Controllore
, sotto il nodo
Movimento PTO
, viene creato un nodo
Asse<x>
. Se si seleziona il nodo
Asse<x>
, si apre la pagina di configurazione
Asse<x>
, che contiene le seguenti pagine:
Per aggiungere un asse al progetto del controllore
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul nodo del controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
  2. Nella struttura ad albero
    Controllore
    , espandere il nodo
    Movimento PTO
    e selezionare
    Generali
    .
  3. Nella pagina di configurazione
    Movimento PTO - Generale
    , selezionare l'asse da aggiungere.
    Dopo la selezione, i nodi
    Asse<x>
    vengono creati in
    Generale
    nella struttura ad albero
    Controllore
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal