Convertire impulsi per giro e velocità
In
FactoryTalk Design Workbench
, i controllori Micro800
che supportano il movimento sfruttano i PTO (Pulse-Train Output, Uscita a treno di impulsi) ad alta velocità per il posizionamento dell'asse. L'asse può essere configurato in giri al minuto (giri/min) o in unità definite dall'utente al secondo. L'unità definita dall'utente è specificata con il parametro Posizione
nella pagina di configurazione Asse - Motore e carico.Per convertire da giri/min (passi) in unità definite dall'utente, usare la seguente formula:
Formula per convertire da giri/min (passi) a unità definite dall'utente

Per convertire da velocità a unità definite dall'utente al secondo o a giri/min, usare la formula seguente:
Formula per convertire da velocità a unità definite dall'utente al secondo o a giri/min

Fornire un feedback