Rinominare un asse

Per rinominare un asse, procedere come segue.
Per rinominare un asse
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul nodo del controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
  2. Nella struttura ad albero
    Controllore
    , sotto
    Movimento PTO
    selezionare
    Asse<x>
    .
  3. Nella pagina di configurazione
    Asse<x> - Generale
    , in
    Nome asse
    immettere il nuovo nome.
    SUGGERIMENTO: Per eliminare un asse, in Movimento PTO - Pagina di configurazione generale, deselezionare la casella di controllo
    Asse<x>
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal