Movimento PTO - Pagina di configurazione generale
In
FactoryTalk Design Workbench
, i controllori Micro800
che supportano il controllo del movimento utilizzano uscite PTO (Pulse-Train Output, Uscita a treno di impulsi) ad alta velocità per controllare il posizionamento dell'asse. Il numero di assi PTO supportati dipende dal tipo di controllore nel progetto.Utilizzare la pagina di configurazione
Movimento PTO - Generale
per eseguire le azioni riportate di seguito:- Configurare il tempo di esecuzione dei comandi di movimento da parte del motore PTO.
- Aggiungere o rimuovere assi dal progetto del controllore.
- Visualizzare il nome dell'Asse di feedbackquando l'asse PTO è abbinato a unAsse di feedback.
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Durata di esecuzione del motore di movimento PTO | Specifica il tempo di esecuzione di un asse. È configurabile quando uno o più assi vengono aggiunti al progetto. I valori sono compresi tra 1 e 10 ms. Il valore predefinito è 1 ms. |
Asse <x> | Seleziona uno o più assi da aggiungere o rimuovere dal progetto del controllore. |
FBAxis <x> | Viene visualizzata quando un modulo plug-in 2080-MOT-HSC è parte della configurazione del controllore e attivato con l'asse di feedback. La casella di controllo è selezionata e di sola lettura. |
Fornire un feedback