Pagina di configurazione Asse - Homing

Configurare le impostazioni di movimento per i controllori
Micro800
che supportano il movimento. Aggiungere un asse per creare le pagine di configurazione degli assi.
Utilizzare la pagina di configurazione
Asse<x> - Homing
per eseguire le azioni riportate di seguito:
  • Configurare direzione, velocità, accelerazione, decelerazione e jerk per l'asse di homing.
  • Attivare l'interruttore di homing, quindi assegnare il livello attivo.
  • Attivare il marcatore di homing, selezionare la variabile di ingresso disponibile e impostare il livello attivo.
L'homing è un metodo di taratura dell'asse in una posizione nota. Viene eseguito spostando l'asse in una posizione fisicamente verificabile, generalmente rilevata da sensori e ingressi esterni. Il sistema designa quindi una posizione predefinita come posizione di homing per l'asse. La posizione di home è il riferimento per tutti i movimenti di posizionamento assoluto definiti da
Ingresso interruttore di home
e
Ingresso marcatore di home
quando attivati. La posizione iniziale viene impostata quando l'asse viene avviato e mantenuto finché il sistema di controllo è funzionante.
Asse - Impostazioni sulla scheda Homing
Impostazione
Descrizione
Direzione di homing
Specifica la direzione in cui muovere l'asse quando si ritorna alla posizione iniziale.
Le opzioni sono le seguenti:
  • Positiva
    per senso orario
  • Negativa
    per senso antiorario
Il valore predefinito è
Negativa
.
Velocità di homing
Specifica la velocità di homing dell'asse.
Il valore è in formato virgola mobile a precisione singola ed è compreso tra 0,005 e 500,0 mm/s. Il valore predefinito è 25,0 mm/s.
Il valore di
Velocità di homing
non può essere superiore alla
Velocità max
definita nella pagina di configurazione Asse
<x>
- Dinamica
.
Per ulteriori informazioni, vedere Convertire impulsi per giro e velocità.
Accelerazione di homing
Specifica la rapidità con cui la velocità aumenta durante il processo di ritorno alla posizione iniziale.
Il valore è in formato virgola mobile a precisione singola ed è compreso tra 0,005 e 50.000,0 mm/s
2
. Il valore predefinito è 25,0 mm/s
2
.
Il valore di
Accelerazione di homing
non può essere maggiore del valore di
Accelerazione max
specificato nella pagina di configurazione Asse
<x>
- Dinamica
.
Decelerazione di homing
Specifica la rapidità con cui la velocità aumenta durante il processo di ritorno alla posizione iniziale.
Il valore è in formato virgola mobile a precisione singola ed è compreso tra 0,005 e 50.000,0 mm/s
2
. Il valore predefinito è 25,0 mm/s
2
.
Il valore di
Decelerazione di homing
non può essere maggiore del valore di
Decelerazione max
specificato nella pagina di configurazione Asse
<x>
- Dinamica
.
Jerk di homing
Specifica la rapidità con cui cambia l'accelerazione.
Il valore è in formato virgola mobile a precisione singola ed è compreso tra 0,0 e 50.000,0 mm/s
3
. Il valore predefinito è 0,0 mm/ s
3
.
Il valore di
Jerk di homing
non può essere maggiore del valore di
Jerk max
specificato nella pagina di configurazione Asse
<x>
- Dinamica
.
Velocità marcia lenta
Specifica la velocità di marcia lenta dell'asse.
Il valore è in formato virgola mobile a precisione singola ed è compreso tra 0,005 e 25,0 mm/s. Il valore predefinito è 5,0 mm/s.
Il valore di
Velocità marcia lenta
non può essere superiore alla
Velocità max
definita nella pagina di configurazione Asse
<x>
- Dinamica
.
Offset di home
Specifica la distanza dal sensore di riferimento fisico in posizione nella posizione di riferimento definita dall'utente.
Il valore è in formato virgola mobile a precisione singola ed è compreso tra -5.368.709 e 5.368.709 mm. Il valore predefinito è 0,0 mm.
Ingresso interruttore di home
Abilita e disabilita le impostazioni Ingresso interruttore di home. Quando questa opzione è attivata, sono disponibili le impostazioni
Ingresso
e
Livello attivo
. È attivato per impostazione predefinita.
Ingresso
mostra il nome della variabile di ingresso per l'interruttore di homing e il nome della variabile è di sola lettura.
Livello attivo
specifica il livello attivo del segnale di ingresso inviato da un dispositivo hardware, come un interruttore. Il livello attivo è impostato come
Alto
per impostazione predefinita.
Ingresso marcatore di home
Abilita e disabilita le impostazioni Ingresso marcatore di home. Quando questa opzione è attivata, sono disponibili le impostazioni
Ingresso
e
Livello attivo
. È disattivata per impostazione predefinita.
Ingresso
elenca le variabili di ingresso disponibili per il marcatore di homing e supporta fino a 16 ingressi da selezionare, anche se il controllore presenta più di 16 ingressi disponibili.
Livello attivo
specifica il livello attivo del segnale di ingresso inviato da un dispositivo hardware, come un interruttore. Il livello attivo è impostato come
Alto
per impostazione predefinita.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal