Options de l'onglet Déclencheurs de l'Editeur de configuration des alarmes

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Déclencheurs
de l'
Editeur de configuration des alarmes
.
Options
Descriptions
Sélectionner un déclencheur
Sélectionnez un déclencheur dans la liste.
Ajouter...
Cliquez sur ce bouton pour ajouter un déclencheur.
Modifier...
Cliquez sur ce bouton pour modifier un déclencheur.
Supprimer
Cliquez sur ce bouton pour supprimer un déclencheur.
Paramètres du déclencheur
Cette zone permet de spécifier les propriétés du déclencheur.
Type de déclencheur
Sélectionnez le type de données que le point ou l'expression du déclencheur utilise.
  • Valeur
    - nombre entier ou valeur à virgule flottante. Les valeurs en virgule flottante sont arrondies au nombre entier le plus proche. A utiliser avec des points analogiques ou binaires.
  • Bit
    - un tableau binaire composé d'une ou plusieurs positions de bit. Ce type de déclencheur permet de générer plusieurs messages d'alarme avec un seul point (ou point de tableau binaire) ou une seule expression. Chaque bit du tableau dont la valeur passe de 0 à 1 déclenche une alarme si un message est configuré pour le bit.
  • LSBit
    (bit de poids faible) - un point analogique ou binaire, ou un point de tableau binaire à référence directe constitué d'une ou plusieurs positions de bit. Ce type de déclencheur permet de déclencher des alarmes en fonction d'un ordre de priorité déterminé par la position binaire. Lorsque plusieurs bits du tableau passent de 0 à 1, seule l'alarme ayant la plus faible position binaire est déclenchée. La propriété LSB du type de déclencheur ne fonctionne pas avec les points qui utilisent le type de données par défaut. Le type de données par défaut est Virgule flottante, et LSB ne prend pas en charge Virgule flottante.
Les types de déclencheurs bit et LSB peuvent être utilisés avec un point binaire IHM ou une référence directe utilisant la syntaxe tableau.
Etiquette de déclencheur
Saisissez une étiquette d'une longueur maximum de 40 caractères pour le déclencheur. N'utilisez pas de virgules.
La liste d'alarmes et la liste d'état des alarmes se servent de ces étiquettes pour filtrer les alarmes affichées dans la liste.
Il est possible de configurer la liste d'état des alarmes pour qu'elle affiche les étiquettes de déclencheur.
Utiliser la valeur Acc. réc. tout
Sélectionnez cette case à cocher pour envoyer une valeur à la source des données lorsque l'opérateur appuie sur le bouton Acc. réc. tout (Accuser réception de toutes les alarmes) ou lorsqu'une connexion Acc. réc. tout distant se produit.
Dans cette zone, tapez la valeur du nombre entier à envoyer.
Connexions de déclencheur facultatives
Spécifiez les connexions de déclencheur facultatives suivantes :
  • Protocole de transfert - une connexion d'écriture. Affecter un point binaire à cette connexion pour notifier la source des données lorsque la valeur de la connexion de déclenchement change.
  • Acc. Réc. - une connexion d'écriture. Affectez un point binaire ou analogique à cette connexion pour notifier la source des données lors de l'accusé de réception d'une alarme par l'opérateur.
  • Acc. réc. du terminal dist. - une connexion de lecture. Affectez un point analogique ou une expression à cette connexion pour permettre à la source des données d'accuser réception des alarmes.
  • Protocole de transfert de l'acc. réc. distant - une connexion d'écriture. Affectez un point binaire à cette connexion pour notifier la source des données lors de l'accusé de réception du terminal distant.
  • Message - une connexion d'écriture. Affectez un point à cette connexion. Lorsque l'alarme est déclenchée, si l'option
    Message sur point
    est sélectionnée dans l'onglet
    Messages
    , jusqu'à 82 caractères du texte du message sont écrits dans cette connexion. La longueur de chaîne maximale prise en charge est de 82 caractères. Assurez-vous que le point prend en charge le type de données envoyé dans le message d'alarme.
  • Notification de message - une connexion de lecture/d'écriture. Affectez un point binaire à cette connexion si vous voulez utiliser le protocole de transfert de message. Cette connexion avertit l'opérateur qu'un message d'alarme a été envoyé.
  • Protocole de transfert de message - une connexion d'écriture. Affectez un point binaire ou analogique ou une expression à cette connexion. Cette connexion fournit au terminal d'exécution la confirmation que les messages d'alarme sont reçus par la source de données.
Les paramètres Déclencheur d'alarme et Acc. réc. du terminal dist. ne doivent pas être configurés de façon à utiliser le même point. Cela pourrait provoquer des comportements imprévisibles en matière d'accusé de réception d'alarme.
Nom
Cette colonne indique le nom de la connexion.
Point ou expression
Tapez le nom du point ou l'expression associé(e) à la connexion. Si le point ou l'expression est sélectionné(e), il est affiché dans cette zone.
Bouton de point (...)
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le
Navigateur de points
et sélectionnez un point au lieu de taper son nom dans la colonne
Point ou expression
.
Bouton Exprn (...)
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'
Editeur d'expressions
et créez une expression au lieu de taper son nom dans la colonne
Point ou expression
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal