Connexion Protocole de transfert
Lorsque l'application démarre, la valeur de cette connexion est égale à un. Lorsque la valeur de l'expression ou du point de déclencheur change, la valeur de la connexion Protocole de transfert passe de un à zéro. La prochaine fois que la valeur de déclenchement change, la valeur de la connexion Protocole de transfert passe de zéro à un.
Fournir une réponse