Connexion Acc. réc. du terminal dist.
Cette connexion permet l'accusé de réception distant des alarmes. La source des données écrit la valeur de déclenchement de l'alarme dans cette connexion et toutes les alarmes ayant cette valeur de déclenchement font l'objet d'un accusé de réception, si elles n'en ont pas déjà fait l'objet.
Affectez un point analogique à cette connexion.
Si vous affectez cette connexion et que vous sélectionnez l'option Utiliser la valeur Acc. réc. tout pour le déclencheur, lorsque la valeur Accuser réception de tout est envoyée dans cette connexion, toutes les alarmes non traitées, pour ce déclencheur, font l'objet d'un accusé de réception.
L'accusé de réception du terminal distant n'a pas lieu si le temps d'attente de notification est en vigueur pour la connexion Acc. Réc.
Fournir une réponse