Connexion Acc. Réc.
Lorsque l'application démarre, cette connexion a une valeur nulle.
Lorsque l'opérateur accuse réception d'une alarme en appuyant sur le bouton
Acc. réc. d'alarme
, l'application envoie la valeur de déclenchement de l'alarme (ou position binaire pour les déclencheurs binaires) vers cette connexion et conserve la valeur pendant que l'opérateur maintient le bouton enfoncé ou pendant le temps d'attente de notification, l'opération la plus longue prenant le pas sur l'autre. Puis la valeur de la connexion est remise à zéro. Spécifiez le temps d’attente dans l’onglet Avancé
.Lorsque l'opérateur accuse réception de toutes les alarmes en appuyant sur le bouton
Accuser réception de toutes les alarmes
, l'application envoie la valeur Accuser réception de tout (spécifiée dans la zone spécifiée dans la zone Utiliser la valeur Acc. réc. tout
) vers cette connexion et conserve la valeur pendant que l'opérateur maintient le bouton enfoncé ou pendant le temps d'attente de notification, l'opération la plus longue prenant le pas sur l'autre. Puis la valeur de la connexion est remise à zéro.Fournir une réponse