Connexion du message

Cette connexion permet d'afficher le texte du message ailleurs dans l'affichage graphique des alarmes ou dans la liste d'alarmes.
Si vous affectez cette connexion et que vous sélectionnez l'option
Message sur point
pour le déclenchement, lorsque l'alarme et déclenchée, jusqu'à 82 caractères du texte du message sont écrits dans cette connexion. La longueur de chaîne maximale prise en charge par
FactoryTalk View ME
est de 82 caractères.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal