Connexion Notification de message

Affectez un point à cette connexion. Si cette connexion n'est pas affectée, le protocole de transfert de message ne peut pas avoir lieu.
Lorsque l'application est démarrée pour la première fois, cette connexion est définie sur 0. Lorsqu'un message est écrit dans la Connexion du message, la Notification de message est définie sur 1.
Si la Connexion Protocole de transfert de message n'est pas affectée, le temps d'attente commence la temporisation. Lorsque le temps d'attente a terminé la temporisation, la connexion Notification de message est remise à 0.
Si la connexion Protocole de transfert de message est affectée, la connexion Notification de message est remise à 0 lorsque la connexion Protocole de transfert de message passe à une valeur différente de zéro.
Si une alarme disposant d'un indicateur de message est déclenchée alors que la connexion Notification de message est définie sur 1, le message d'alarme sera mis en file d'attente jusqu'à ce que la connexion Notification de message soit réinitialisée. 128 messages au maximum peuvent être mis en file d'attente. (les messages sont mis en file d'attente en fonction du déclencheur. Les messages provenant du même déclencheur seront mis en file d'attente sur la base du premier arrivé/premier parti (FIFO).)
Si la file d'attente de messages est pleine, l'application consigne une erreur de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal