Connexion Protocole de transfert de message

Affectez un point ou une expression à cette connexion.
Lorsqu'un message est écrit dans la Connexion du message, la Notification de message est définie sur 1.
  • Si la connexion Protocole de transfert de message n'est pas affectée, le temps d'attente commence la temporisation. Lorsque le temps d'attente a terminé la temporisation, la connexion Notification de message est remise à 0.
  • Si la connexion Protocole de transfert de message est affectée, la connexion Notification de message est remise à 0 lorsque la connexion Protocole de transfert de message passe à une valeur différente de zéro.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal