Connexion Protocole de transfert de l'acc. réc. distant
Lorsque l'application démarre, la valeur de cette connexion est égale à un. Lorsque la valeur de la connexion Accusé de réception distant change, la valeur de la connexion Protocole de transfert de l'accusé de réception distant passe de un à zéro. La prochaine fois que la valeur Accusé de réception distant change, la valeur du protocole de transfert de l'accusé de réception distant passe de zéro à un.
La valeur de Protocole de transfert d'acc. réc. du term. dist. bascule d'une valeur vers une autre, que la nouvelle valeur d'Acc. Réc. du terminal dist. corresponde ou non à une valeur de déclenchement.
Fournir une réponse