Créer un bouton d’état multiple

Utilisez l'objet Bouton d'état multiple lorsque vous souhaitez que l'opérateur puisse afficher et sélectionner plusieurs options à l'aide d'un seul bouton. Le bouton d'état multiple affiche l'état courant d'un processus ou d'une opération en utilisant une couleur, une légende ou une image différente pour représenter les états.
Chaque fois que l'opérateur appuie sur le bouton, l'application envoie la valeur pour l'état suivant à la source des données. Lorsqu'un opérateur appuie sur un bouton qui est au dernier état configuré, le bouton repasse à son premier état et la valeur de ce dernier est écrite.
IMPORTANT:
N'utilisez pas de boutons de verrouillage pour les arrêts d'urgence. Les boutons d'arrêt d'urgence doivent être câblés.
Pour créer un bouton d'état multiple
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Bouton poussoir > Etat multiple
    ou faites glisser Multistate push button depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
  3. Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l’aspectdu bouton, ses points et la façon de modifier les états.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal