Configurer la répétition automatique du bouton d'état multiple
Si vous avez configuré la répétition automatique, des pressions répétées du bouton sont enregistrées lorsque l'opérateur appuie sur le bouton et le maintient enfoncé, et ce jusqu'à ce qu'il le relâche. Pour chaque pression sur le bouton, l'application envoie la valeur pour l'état suivant à la source des données.
Pour configurer la répétition automatique pour le bouton d'état multiple
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Cliquez sur l'ongletTemporisation.
- Spécifiez les paramètres de répétition automatique à attribuer au bouton.
Fournir une réponse