Options de l'onglet Temporisation de la boîte de dialogue Propriétés du bouton d'état multiple

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Temporisation
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton d'état multiple
.
Options
Descriptions
Paramètres de répétition automatique
Fréquence de répétition automatique
Sélectionnez le nombre de pressions du bouton par seconde à enregistrer lorsque le mode répétition automatique est activé. Sélectionnez 0 si vous ne souhaitez pas utiliser la répétition automatique.
Délai de répétition automatique
Sélectionnez le délai durant lequel le bouton doit être maintenu enfoncé pour que la répétition automatique démarre.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal