Configurer les connexions d’un bouton d’état multiple
Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton d’état multiple
pour configurer des points et des expressions pour le bouton.Pour configurer des points et des expressions pour un bouton d’état multiple
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Sélectionnez l'ongletConnexions.
- Affectez un point ou une expression à ces connexions :ValeurUne connexion de lecture-écriture. Affectez un point à cette connexion. L'application écrit la valeur correspondant au nouvel état dans la source des données du point. Si l'optionEtat suivant basé sur(dans l'ongletGénéral) est définie sur la connexion Valeur, l'application lit ce point pour déterminer quel état doit être affiché ensuite.IndicateurUne connexion de lecture. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. L'application lit la valeur de la connexion dans la source des données et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter l'état correspondant à la valeur.Si vous affectez une expression, l'application calcule sa valeur et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter l'état correspondant à la valeur.Si vous affectez cette connexion, le bouton n'affiche pas l'état en cours jusqu'à ce qu'il reçoive une réponse de la connexion Indicateur. Si vous n'affectez pas cette connexion, l'état du bouton correspond à la valeur de la connexion Valeur.CONSEIL:Afin de pouvoir constater visuellement que la connexion Valeur a été écrite dans la source des données, affectez des points différents aux connexions Valeur et Indicateur. Configurez la source des données de sorte que la valeur de la connexion Valeur soit transmise à la connexion Indicateur.
Fournir une réponse