Exemple : Utiliser un bouton d'état multiple
Dans cet exemple, le bouton d'état multiple contrôle le mode de fonctionnement de la machine à remplir les sacs. La machine peut fonctionner manuellement, automatiquement ou être éteinte.
Si l'opérateur contrôle le mode de fonctionnement
Créer un bouton d’état multiple avec les légendes suivantes : "Arrêt" pour l'Etat 0, "Manuel" pour l'Etat 1 et "Automatique" pour l'Etat 2. L'application surveille le point affecté à la connexion Valeur pour contrôler le mode de fonctionnement. Si l'opérateur appuie sur le bouton pour passer au mode suivant, la valeur de la connexion Valeur change et la machine bascule entre les différents modes.
Si un système de contrôle dirige le mode de fonctionnement
Si le mode de fonctionnement peut également être défini par un système de contrôle, l'opérateur doit pouvoir consulter l'affichage local de l'application pour connaître le mode courant de la machine. Dans ce cas, définissez l'option "Etat suivant basé sur" sur Valeur. L'application doit ainsi lire la connexion Valeur et mettre à jour l'état du bouton avant de passer à l'état suivant.
Affectez le même point à la connexion Valeur et à la connexion Indicateur. Cela permet de vous assurer que le bouton d'état multiple affiche toujours le mode de fonctionnement courant.
Fournir une réponse