Configurer les états du bouton d'état multiple
L'onglet
Etats
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton d'état multiple
vous permet de configurer les états du bouton.Pour configurer les états d'un bouton d'état multiple
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Cliquez sur l'ongletEtats.
- Dans la listeSélectionner un état, cliquez surEtat 0.
- Spécifiez les propriétés suivantes pour l'Etat 0 :
- Valeur
- Aspect général
- Légende, le cas échéant
- Image, le cas échéant
- Suivez de nouveau les étapes 3 et 4 pour l'Etat 1 et l'état Erreur.
Après avoir configuré les propriétés générales, de la légende et de l'image correspondant à un état, copiez-les et collez-les pour les appliquer à un autre état ou à tous les états.
Fournir une réponse