Configurer les propriétés générales d'un bouton d'état multiple
Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton d'état multiple
pour définir l'aspect du bouton.Pour configurer les options générales d'un bouton d'état multiple
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Cliquez sur l'ongletGénéral.
- Spécifiez les options.
Une fois les options de l'onglet
Général
configurées, cliquez sur l'onglet Etats
pour indiquer l'aspect de l'objet pour chaque état lors de l'exécution.Fournir une réponse