Créer un indicateur d'état multiple
L'indicateur d'état multiple affiche l'état actuel d'un processus ou d'une opération en affichant une couleur, une légende ou une image différente pour représenter les différents états.
Vous configurez les valeurs d'état de l'indicateur d'état multiple. Ensuite, lors de l'exécution, l'objet affiche l'état de la liste dont la valeur correspond à celle de la connexion Indicateur dans la source des données.
Vous pouvez entrer jusqu'à 2 000 états, plus l'état Erreur.
Pour créer un indicateur d'état multiple
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Indicateur > Etat multipleou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux de l'indicateur.
- Cliquez deux fois sur l'indicateur pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l’aspect de l’indicateur, configurez ses états et affectez un point indicateur.CONSEIL:Si la valeur de la connexion Indicateur ne correspond à aucune des valeurs d'état configurées pour l'indicateur d'état multiple, l'état d'erreur sera affiché.
Fournir une réponse