Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de l'indicateur d'état multiple

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés de l'indicateur d'état multiple
.
Options
Descriptions
Aspect
Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone.
Style de cadre
Sélectionnez un style de cadre pour l'objet.
Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, les styles de cadre disponibles sont
Aucun
et
Ligne
.
Largeur du cadre
Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet.
Style de fond
Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
  • Solide.
    L'arrière-plan de l'objet est rempli d'une couleur unie spécifiée dans l'option
    Couleur de fond
    .
  • Transparent
    . L'arrière-plan de l'objet n'est pas rempli et tout objet situé derrière lui apparaît en transparence.
  • Dégradé
    . L'arrière-plan de l'objet sera rempli d'un dégradé linéaire.
Spécifie la couleur de l'arrière-plan (
Couleur de fond
) dans l'onglet
Etats
.
Forme
Sélectionnez la forme de l'objet. Si l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, l'application ajuste certaines propriétés, telles que la taille et la position, en fonction du contour de l'objet.
Appliquer la couleur de fond au cadre
Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre.
Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la
couleur de cadre
sélectionnée.
Spécifiez la couleur de l'arrière-plan et du cadre dans l'onglet
Etats
.
paramètres d'état
Nombre d'états
Sélectionnez le nombre d'états pour l'objet.
Type de déclencheur
Sélectionnez
Valeur
pour autoriser l'objet à déclencher un état basé sur la valeur de la connexion Valeur.
Sélectionnez
LSB
pour autoriser l'objet à déclencher un état basé sur le bit de poids faible défini sur une valeur élevée dans la connexion Valeur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal