Mode de fonctionnement de l'indicateur d'état multiple lors de l'exécution
L'indicateur d'état multiple affiche l'état actuel d'un processus ou d'une opération en affichant une couleur, une légende ou une image différente pour représenter les différents états. L’état actuel est l’état dont la valeur correspond à celle de la connexion Indicateur dans la source des données (si le type de déclencheur est défini sur
Valeur
dans l’onglet Général
) ou l’état dont la valeur correspond à la valeur du bit de poids faible défini comme étant élevé dans la connexion Indicateur dans la source des données (si le type de déclencheur est défini sur LSB
).Utiliser les contrôles
Si la valeur de la connexion Indicateur est de type virgule flottante, l'application l'arrondit au nombre entier le plus proche pour déterminer l'état à afficher.
Si un point de tableau est attribué à la connexion Valeur de l'objet et que le type de déclencheur est défini sur Valeur, un message d'erreur apparaîtra.
Ouvrir des affichages graphiques
Lorsque vous ouvrez un affichage lors de l'exécution, l'application lit la valeur de la connexion Indicateur et met à jour l'affichage en fonction de cette valeur et du type de déclencheur.
Fournir une réponse