Causes des erreurs d’exécution d’un indicateur d’état multiple

L'état d'erreur s'affiche lors de l'exécution si l'une des affirmations suivantes s'applique :
  • La connexion Indicateur ne possède pas de point ou d’expression qui lui est attribuée.
  • Le type de déclencheur est défini sur
    Valeur
    et la valeur de la connexion Indicateur ne correspond à aucune valeur d’état configurée.
  • Le type de déclencheur est défini sur
    LSB
    et la position du bit de poids faible définie dans la connexion Indicateur ne correspond à aucune valeur d’état configurée.
  • Le type de déclencheur est défini sur
    Valeur
    et un point de tableau a été attribué à la connexion Valeur de l'objet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal