Configurer les connexions d’un indicateur d’état multiple

Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue
Propriétés de l’indicateur d’état multiple
pour configurer un point ou une expression pour l’objet.
Pour configurer un point ou une expression pour un indicateur d’état multiple
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur l'indicateur pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Sélectionnez l'onglet
    Connexions
    .
  3. Affectez un point ou une expression à cette connexion:
    Indicateur
    Une connexion de lecture. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion.
    Si vous affectez un point, l'application lit la valeur du point dans la source des données, affecte cette valeur à la connexion, et met à jour l'objet dans l'affichage pour refléter l'état correspondant à la valeur ou valeur de bit de poids faible (en fonction du type de déclencheur).
    Si vous affectez une expression, l'application calcule sa valeur et met à jour l'affichage de l'objet pour refléter l'état correspondant à la valeur ou valeur de bit de poids faible (en fonction du type de déclencheur).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal