Configurer des états pour un indicateur d'état multiple
Dans l'onglet
Etats
, configurez la manière dont l'indicateur d'état multiple change d'aspect pour correspondre à la valeur de la connexion Indicateur.Pour configurer les états de l'indicateur d'état multiple
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Cliquez sur l'ongletEtats.
- Dans la listeSélectionner un état, sélectionnez unEtat 0.
- Spécifiez les propriétés suivantes pour l'Etat 0 :
- Valeur
- Aspect général
- Légende, le cas échéant
- Image, le cas échéant
- Suivez de nouveau les étapes 3 et 4 pour chaque état supplémentaire et l'état Erreur. (L'état d'erreur n'a pas de valeur.) Vous pouvez entrer jusqu'à 2 000 états, plus l'état Erreur.
Dès que vous avez configuré les propriétés d'un état, vous pouvez les copier et les coller dans un autre état ou dans tous les autres états.
CONSEIL:
Pour ajouter ou supprimer un état sans revenir à l'onglet
Général
, cliquez sur Insérer un état
ou Supprimer un état
.Fournir une réponse