Exemple : Utiliser un indicateur d'état multiple
Dans ces exemples, l'indicateur d'état multiple affiche l'état du dispositif de déchargement de l'ensacheuse. Ce dispositif de déchargement a trois états : Arrêt, En cours d'exécution et Défaillant.
Ces exemples affichent trois différentes méthodes pour obtenir les mêmes résultats. Lors de la conception de votre projet, utilisez la méthode qui correspond le mieux à votre conception globale.
Méthode 1 : Utiliser un texte pour indiquer les états
Créez un indicateur d'état multiple avec les légendes suivantes : "Arrêt" pour l'Etat 0, "Manuel" pour l'Etat 1 et "Erreur" pour l'Etat 2. Sélectionnez le style de cadre Aucun, le style de fond Transparent et les couleurs de la légende qui représentent chaque état. A titre d'exemple, définissez la couleur grise pour l'Etat 0, verte pour l'Etat 1 et rouge pour l'Etat 2.
Méthode 2 : Utiliser une image qui change de couleurs pour indiquer les états
Créez un indicateur d'état multiple avec une image monochrome du dispositif de déchargement à chaque état. Sélectionnez une couleur d'image grise pour l'Etat 0, verte pour l'Etat 1 et rouge pour l'Etat 2.
CONSEIL:
Vous utilisez l'objet Indicateur de symbole si vous souhaitez avoir la même image monochrome sur tous les états. L'indicateur d'état multiple permet d'utiliser une image différente pour chaque état, les images peuvent avoir plus de deux couleurs et vous pouvez ajouter une légende à chacun de ces états également.
Méthode 3 : Utilisation d'une couleur pour indiquer les états
Créez un indicateur d'état multiple sans image, ni légende. Placez l'indicateur à côté du texte ou d'une image du dispositif de déchargement et sélectionnez la couleur de fond grise pour l'Etat 0, verte pour l'Etat 1 et rouge pour l'Etat 2.
Fournir une réponse