Configurer les connexions d’un bouton Fermer l’affichage
Utilisez l’onglet
Connexions
pour configurer un point ou une expression pour le bouton Fermer l’affichage
.Pour configurer un point ou une expression pour un bouton Fermer l’affichage
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Sélectionnez l'ongletConnexions.
- Affectez un point à cette connexion d'écriture. Affectez un point qui peut recevoir la valeur d'entier spécifiée dans la zoneValeur de fermeturede l'ongletGénéral.ValeurLorsque l'opérateur appuie sur le boutonFermer l'affichage, l'application écrit la valeur d'entier spécifiée dans la propriété Valeur de fermeture dans la source de données du point.
Fournir une réponse