Créer un bouton Fermer l’affichage

Lors de l’exécution, l’opérateur peut appuyer sur un bouton
Fermer l’affichage
pour fermer l’affichage graphique sur lequel le bouton se trouve.
Pour créer un bouton Fermer l'affichage
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Navigation d'affichage > Fermer
    ou faites glisser Close depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
  3. Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l’aspect du bouton.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal