Causes des erreurs d’exécution d’un bouton Fermer l’affichage
Lors de l’exécution, l’affichage ne se ferme pas et l’application enregistre les erreurs relatives au bouton
Fermer l’affichage
dans les diagnostics si :- Le boutonFermer l'affichageest sur un affichage Remplacer et le changement d'affichage est géré à distance (par la source des données).
Fournir une réponse