Mode de fonctionnement du bouton Fermer l'affichage lors de l'exécution
Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton lors de l'exécution, l'affichage graphique qui contient le bouton se ferme. Si l'option
Ecriture à la fermeture
de l'onglet Général
est activée, quand le bouton est actionné, la valeur spécifiée dans le champ de la valeur Fermer
(onglet Général
) est écrit à l'emplacement spécifié dans l'onglet Connexions
.Si l'affichage graphique qui se ferme est de type Remplacer, et que le changement d'affichage est géré à distance (par la source des données), l'affichage ne se ferme pas.
Fournir une réponse