Journaux d'audit et messages de diagnostic

Symptômes des problèmes liés aux journaux d'audit et aux messages de diagnostic :
  • Les informations d'audit n'apparaissent pas dans les fichiers journaux
  • Les messages d'audit ne sont pas enregistrés
  • Le journal des messages en local arrête d'enregistrer les nouveaux messages
  • La destination ODBC ne prend pas en charge le nom d'utilisateur requis
  • La destination ODBC arrête d'enregistrer de nouveaux messages sur un serveur SQL distant
  • Les chaînes de messages provenant d'un journal ODBC ne sont pas assemblées pour l'affichage
  • Certains champs ne sont pas enregistrés dans la base de données ODBC
  • L'intervalle de connexion des messages pour la base de données ODBC est ignoré
  • Le nom de source des données est introuvable dans la base de données ODBC
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal