L'intervalle d'enregistrement des messages pour la base de données ODBC est ignoré
Lorsque vous modifiez l'intervalle d'enregistrement dans la base de donnés ODBC, les messages n'apparaissent pas immédiatement après le nouvel intervalle d'enregistrement.
Par exemple, si l'enregistrement ODBC est défni sur
Enregistrer les messages dans la base de données toutes les
10 minutes, et que vous définissez la valeur sur 1 minute, l'ensemble de messages à enregistrer suivant apparaît dans la base de données après 10 minutes, et non 1 minute comme prévu. Toutefois, tout nouveau message enregsitré dans la base de données apparaît 1 minute après, puis chaque minute ensuite, comme défini.Fournir une réponse