Vérifiez que le journal d'audit fonctionne

Après avoir utilisé les
Propriétés des politiques d'audit
pour choisir les informations à enregistrer, configurez
FactoryTalk Diagnostics
pour stocker ces informations dans les fichiers journaux. Si cette étape n'est pas effectuée,
FactoryTalk Diagnostics
reçoit les informations choisies, mais ne les capture pas et ne les stocke pas dans les fichiers journaux.
Après avoir configuré le journal d'audit dans
FactoryTalk Diagnostics
, utilisez
FactoryTalk Diagnostics
Viewer
pour vérifier que le journal d'audit génère les messages comme prévu.
Pour vérifier que le journal d'audit fonctionne :
  1. Sur chaque ordinateur sur lequel
    FactoryTalk Administration Console
    est installé, dans le menu
    Outils
    , sélectionnez
    FactoryTalk Diagnostics > Configurer
    .
  2. Dans
    Configuration des diagnostics
    , sélectionnez
    Acheminement des messages
    .
  3. Dans la zone
    Catégories de messages
    , sélectionnez les éléments qui correspondent aux options de sévérité et aux options de destinataires à suivre. Les produits
    FactoryTalk
    classent les messages selon cette matrice.
    Par exemple, sélectionnez les éléments
    Erreur
    et
    Avertissement
    en regard de
    Technicien
    et
    Développeur
    pour stocker tous les messages classés comme Technicien-Erreur, Technicien-Avertissement, Développeur-Erreur et Développeur-Avertissement dans le journal local.
  4. Sélectionnez
    OK
    pour fermer
    Configuration des diagnostics
    .
  5. Dans le menu
    Outils
    , sélectionnez
    FactoryTalk Diagnostics > Viewer
    .
  6. Dans
    FactoryTalk Diagnostics
    Viewer
    , une liste de messages s'affiche dans la fenêtre principale de Viewer. Par défaut, les messages les plus récents s'affichent en haut de la liste. Sélectionnez un message pour afficher des informations détaillées à son sujet dans le volet inférieur.
  7. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal