Suivre les modifications de configuration et de contrôle du système

Utilisez
Propriétés des politiques d'audit
pour suivre les modifications apportées aux politiques de sécurité ou à d'autres objets, l'auteur des modifications et la date à laquelle celles-ci ont été apportées. Par défaut, des messages d'audit sont générés lorsque des modifications du système de configuration et de contrôle se produisent dans le système
FactoryTalk
.
Chaque produit compatible
FactoryTalk
définit ses propres règles pour auditer les modifications. Cela signifie que les messages varient en fonction des produits installés. Par exemple, les messages peuvent décrire l'ajout et la suppression de composants du système de contrôle, tels que des zones, des applications, des affichages graphiques et des utilisateurs. Les messages peuvent également faire état des modifications apportées aux valeurs du système de contrôle, telles que les modifications apportées aux propriétés d'un serveur ou la modification de la valeur d'un point dans un processeur.
Les messages d'audit sont envoyés à
FactoryTalk Diagnostics
. Affichez les messages à l'aide de
FactoryTalk Diagnostics
Viewer.
Pour suivre les modifications de configuration et de contrôle du système :
  1. Dans l'
    Explorateur
    de
    FactoryTalk Administration Console
    , développez
    Système
    >
    Politiques
    >
    Politiques systèmes
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit sur
    Politique d'audit
    et sélectionnez
    Propriétés
    .
  3. Dans
    Propriétés des politiques d'audit
    , affichez le paramètre actuel pour
    Auditer les modifications apportées au système de configuration et de commande
    .
    Par défaut, ce paramètre est activé afin que des messages d'audit soient générés lorsque des modifications du système de configuration et de contrôle se produisent dans le système
    FactoryTalk
    .
    Si cette politique est désactivée, les messages d'audit ne sont pas acheminés dans les fichiers journaux de
    FactoryTalk Diagnostics
    , même si les destinations de journalisation sont configurées pour les messages d'audit dans l'onglet
    Acheminement des messages
    de la boîte de dialogue
    FactoryTalk
    Diagnostics Setup
    .
    Toute modification apportée à la valeur de la politique
    Auditer les modifications apportées au système de configuration et de commande
    est toujours enregistrée, que l'enregistrement d'audits soit activé ou désactivé. S'il est activé, les informations d'audit sont envoyées à
    FactoryTalk Diagnostics
    .
  4. Pour activer
    Auditer les modifications apportées au système de configuration et de commande
    , sélectionnez
    Activé
    dans la liste.
  5. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal