Exemple : Messages d'audit
Si le paramètre
Auditer les modifications apportées au système de configuration et de commande
est activé dans Politique d'audit
, des messages d'audit sont générés lorsque des modifications du système de configuration et de contrôle se produisent sur le système FactoryTalk
.Exemples de messages pour ajouter ou supprimer des composants du système de contrôle :
- Ajout de zone [Line2] à l'application [Network/Paper Mill]
- Suppression de zone [Line1b] de l'application [Network/PaperMill]
- Ajout d'affichage graphique [Overview] à la zone [Network/Paper Mill/Line2]
- Suppression d'utilisateur [BBilly] du répertoire [Network/System]
- Téléchargement de projet [PASTEURIZE] au processeur [/NetworkPath/Line1]
- Insertion de ligne [XIC B3/0 OTE B3/0] dans le processeur [XYZ/Fichier 2/Ligne 10]
Exemples de messages pour modifier les valeurs du système de contrôle :
- Propriétés d'utilisateur modifiées [JSmith] dans le répertoire [Network/System]
- Propriétés du serveur modifiées [Line2HMI] dans l'application [Network/Paper Mill]
- E/S forcées [I1:2/15] dans le processeur [TABLET10] depuis [OFF] à [ON]
- Politique de sécurité modifiée [Enforce password history] dans le répertoire [Network/System] de [0] à [5]
- Valeur de point modifiée [HighPressureLimit] dans le processeur [TABLET10] de [100] à [125]
- Valeur de point modifiée [MaxFeederSpeed] dans la zone [Network/Paper Mill/Line1] de [200] à [300]
- Nom de l'affichage graphique modifié [Line1Overview] dans la zone [Network/Paper Mill/Line2] de [Line1Overview] à [Line2Overview]
Fournir une réponse