Le journal local arrête d'enregistrer les nouveaux messages

Cause possible et solution :
  • Le fichier journal a atteint sa taille maximale
    Si le journal local a été défini sur
    Ne pas remplacer les évènements
    , lorsque la taille de fichier maximale est atteinte, les nouveaux messages acheminés vers le journal sont ignorés.
    Afin de résoudre ce problème, exécutez l'éditeur de
    Diagnostics Setup
    et nettoyez manuellement le fichier journal.
  • Le chemin de destination du journal local a été modifié
    Si vous modifiez la destination par défaut du
    chemin d'enregistrement du journal local
    , redémarrez l'ordinateur afin d'utiliser le nouvel emplacement du fichier.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal