Les informations d'audit n'apparaissent pas dans les fichiers journaux

Cause possible et solution :
  • L'enregistrement d'audit n'est pas activé.
    Pour corriger cela, activez la politique d'audit
    Auditer les modifications apportées au système de configuration et de commandes
    .
  • Les politiques d'audit de réussite ou d'échec d'accès aux objets n'ont pas été activées.
    Pour résoudre ce problème, activez une ou les deux politiques.
  • FactoryTalk Diagnostics
    n'a pas été paramétré pour enregistrer les messages d'audit.
    Dans
    FactoryTalk Administration Console
    sélectionnez
    Outils > FactoryTalk Diagnostics > Configuration
    pour ouvrir
    Configuration des diagnostics
    . Dans l'arborescence
    Diagnostics Setup
    , sélectionnez
    Acheminement des messages
    et vérifiez que les destinations de journalisation sont configurées.
  • Les services de sécurité ont peut-être été annulé. Dans ce cas, le compte utilisateur
    Windows
    qui est actuellement connecté est utilisé pour tous les messages d'audit.
    Pour enregistrer des messages d'audit pour les utilisateurs individuels utilisant le même ordinateur, vous pouvez soit créer des comptes utilisateurs
    Windows
    pour chaque utilisateur, qui se connectera ensuite à
    Windows
    en utilisant ces comptes, soit activer les services de sécurité et créer des comptes utilisateurs
    FactoryTalk Security
    distincts pour chaque utilisateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal