Un nom d'utilisateur est requis mais ma destination ODBC ne les prend pas en charge
Cause possible et solution :
- Certaines bases de données ODBC ne prennent pas en charge un nom d'utilisateur pour l'accès à la base de données, mais nécessitent un mot de passe. Lorsque vous configurez une destination ODBC dans l'éditeur de Diagnostics Setup, un nom d'utilisateur est requis, sinon le message d'erreur « ID d'utilisateur de base de données requis. Veuillez entrer un ID d'utilisateur. s'affiche et la destination ODBC ne peut pas être enregistrée.Pour résoudre ce problème, entrez un espace dans la caseNom d'utilisateur.
Fournir une réponse